Comando de la CLI: deploy

Utilice el comando
deploy
para implementar una
Aplicación FactoryTalk Optix
en un dispositivo local.

Directrices

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con el comando
deploy
:
  • Debe realizar las operaciones de control de versiones necesarias antes de implementar la
    Aplicación FactoryTalk Optix
    .
  • Debe asegurarse de que la
    Aplicación FactoryTalk Optix
    se compile sin errores antes de la implementación.
  • Solo puede implementar
    Aplicaciones FactoryTalk Optix
    en dispositivos locales.
  • No puede implementar
    Aplicaciones FactoryTalk Optix
    con secretos cifrados.
  • El comando
    deploy
    no inicia el tiempo de ejecución de forma predeterminada. Si incluye
    --run-after-deploy
    , el tiempo de ejecución se inicia automáticamente después de la implementación.

Sintaxis

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy
project_to_deploy
--ip-address=
ip_address
--username=
username
[--thumbprint=
certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--run-after-deploy] [--silent]
Parámetros
Parámetro
Importancia
Descripción
version
Obligatorio
Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de
FactoryTalk Optix Studio
.
project_to_deploy
Obligatorio
Ruta de acceso al archivo
OPTIX
del proyecto que se va a implementar.
ip_address
Obligatorio
La dirección IP del dispositivo de destino donde se implementará la
Aplicación FactoryTalk Optix
.
username
Obligatorio
Nombre de usuario para iniciar sesión en dispositivo de destino.
Nombre de usuario de
Windows®
Un nombre de usuario del sistema:
  • DOMAIN\
    username
    , para usuarios de dominio.
  • .username
    , para usuarios locales en dispositivos unidos a un dominio.
  • username
    , para usuarios locales en dispositivos que no pertenecen a un dominio.
Nombre de usuario de Linux
Nombre de usuario de administrador.
IMPORTANTE: Especifique la contraseña del usuario como una variable del entorno del sistema
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD
.
--thumbprint=
certificate_thumbprint
Opcional
Proporcione la huella digital del certificado del servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix de destino para evitar la necesidad de interactuar con el cuadro de diálogo de confianza.
El cuadro de diálogo de confianza solo se muestra para la primera implementación.
Asegúrese de que las herramientas de FactoryTalk Optix Runtime y el servicio de actualización estén instalados. A continuación, puede obtener la huella digital si ejecuta este comando
openssl x509 -fingerprint -in
UpdateServicePath
/PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -noout
donde
UpdateServicePath
es el directorio de instalación del servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix.
CONSEJO: Los dispositivos integrados no pueden generar huellas digitales de certificados.
--disable-project-encryption
Opcional
Deshabilite el cifrado del proyecto.
--disable-source-project-transfer
Opcional
Deshabilite la transferencia del proyecto de origen al dispositivo de destino.
IMPORTANTE: Solo puede transferir proyectos de origen a dispositivos de destino Windows.
--transfer-optimized-project
Opcional
Optimice el proyecto antes de su transferencia.
Proyectos optimizados:
  • Tienen un tamaño menor porque los nodos solo se cargan cuando es necesario en tiempo de ejecución.
  • Mantienen las etiquetas en un repositorio de etiquetas externo y no en el repositorio del proyecto.
  • Pueden tardar más tiempo en cargarse y cambiar de pantalla en dispositivos de bajo rendimiento.
No se pueden optimizar proyectos que contengan servidores OPC UA que expongan todo el modelo o al menos una etiqueta.
--run-after-deploy
Opcional
Inicie el tiempo de ejecución automáticamente después de la implementación.
Si omite este parámetro, el comando
deploy
no iniciará el tiempo de ejecución y requerirá un reinicio manual después de la implementación.
--silent
Opcional
Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema.

Ejemplo

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" deploy "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix" --ip-address=192.168.1.100 --username=admin --transfer-application-files
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal