Comando de la CLI: connect
Utilice el comando
connect
para conectar FactoryTalk Optix Studio
a una Aplicación FactoryTalk Optix en ejecución que exponga un servidor OPC UA.Sintaxis
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" connect endpoint
[--silent]Parámetro | Importancia | Descripción |
|---|---|---|
endpoint | Obligatorio | La dirección IP del punto de conexión al que se conecta. |
--silent | Opcional | Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema. |
Ejemplo
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" connect 192.168.1.100
Entregue su opinión