Agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio
Agregue una biblioteca de .NET de terceros.
Requisitos previos
Establezca Visual Studio como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para agregar una biblioteca de terceros al proyecto de Visual Studio
- Copie el ensamblaje de .NET de la biblioteca en la carpeta de proyectoProjectFiles/NetSolution.
- En la barra de herramientas principal, seleccione.
Abrir solución .NETSe abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizarVisual Studio®2022 oCódigo de Visual Studiocomo editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente. - Actualice la referencia seleccionando el montaje en 1.Para obtener más información, consulte Administrar referencias en un proyecto - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
library
third party
Entregue su opinión