Instalar paquetes NuGet en Visual Studio Code
Instale los paquetes NuGet mediante la extensión NuGet Gallery.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.Requisitos previos
Establezca Visual Studio Code como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para instalar paquetes NuGet en Visual Studio Code
- En la barra de herramientas principal, seleccione.
Abrir solución .NETSe abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizarVisual Studio®2022 oCódigo de Visual Studiocomo editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente. - En Visual Studio Code, instale la extensión NuGet Gallery NuGet Gallery - Visual Studio Marketplace.
- En NuGet Gallery, instale los paquetes NuGet necesarios.
- Guarde el archivoCSPROJ.
- Compile el proyecto.
Entregue su opinión