Instalar paquetes NuGet en Visual Studio

Instale los paquetes NuGet mediante NuGet Packages Manager.
IMPORTANTE:
Rockwell Automation
no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
Requisitos previos
Establezca Visual Studio como el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para instalar paquetes NuGet en Visual Studio
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono Abrir solución .NET
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar
    Visual Studio®
    2022 o
    Código de Visual Studio
    como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  3. Seleccione el proyecto para abrir el archivo
    CSPROJ
    .
  4. Guarde el archivo
    CSPROJ
    .
  5. Compile el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal