Métodos HTTP

NetLogic de cliente de API de REST expone estos métodos HTTP: GET, POST, PUT.

Get

Utilice el método GET para solicitar datos desde un extremo de API.
Argumentos de entrada
Argumento
Descripción
apiUrl
Dirección de un extremo para acceder a la API.
queryString
Argumentos que pasar al extremo de la API.
bearerToken
Token para autenticar la solicitud.

Post

Utilice el método POST para enviar datos a un extremo de la API y crear un recurso en el servidor.
Argumentos de entrada
Argumento
Descripción
apiUrl
Dirección de un extremo para acceder a la API.
requestBody
Datos que se van a enviar al servidor detrás del extremo de la API.
bearerToken
Token para autenticar la solicitud.
contentType
El tipo de medio original del recurso.

Put

Utilice el método PUT para enviar datos a un extremo de API y crear o reemplazar un recurso en el servidor.
Argumentos de entrada
Argumento
Descripción
apiUrl
Dirección de un extremo para acceder a la API.
requestBody
Datos que se van a enviar al servidor detrás del extremo de la API.
bearerToken
Token para autenticar la solicitud.
contentType
El tipo de medio original del recurso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal