TrendPen.RemoveYAxis()

Quita el eje Y de la pluma de tendencia.
public static void RemoveYAxis(this TrendPen pen)

Argumentos

pen
La pluma de tendencia a la que obtener o agregar el eje Y.

Excepciones

ArgumentNullException
Se produce cuando no se proporciona ningún
pen
válido.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo quitar el eje Y de una pluma de tendencia:
// Remove the Y-axis from an existing pen var pen = Project.Current.FindObject("MyTrendPen") as TrendPen; pen.RemoveYAxis();
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal