TrendPen.GetOrAddYAxis()
Obtiene el eje Y existente de la pluma de tendencia, o crea y agrega un nuevo eje Y si no existe.
public static ValueAxis GetOrAddYAxis(this TrendPen pen)
Argumentos
- pen
- La pluma de tendencia a la que obtener o agregar el eje Y.
Retornos
- ValueAxis
- Eje Y creado o existente asociado a la pluma de tendencia.
Excepciones
- ArgumentNullException
- Se produce cuando no se proporciona ningúnpenválido.
Ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra cómo agregar una pluma de tendencia y configurar su eje Y:
[ExportMethod] public void AddPen() { var tag = Project.Current.GetVariable("Model/Variable1"); var pen = InformationModel.Make<TrendPen>(tag.BrowseName + "_pen"); pen.SetDynamicLink(tag, DynamicLinkMode.ReadWrite); pen.Color = Colors.Coral; pen.Thickness = 3; var newAxis = pen.GetOrAddYAxis(); newAxis.MinValue = 0; newAxis.MaxValue = 100; Owner.Get<Trend>("Trend1").Pens.Add(pen); }
Entregue su opinión