Duplicar un dispositivo de destino
Duplique un dispositivo de destino para configurar otro dispositivo de destino similar.
- En la barra de herramientas principal, junto a, seleccione el menú desplegable de destino.En ejecución
- (Opcional) EnConfiguración del dispositivo de destino, para mostrar únicamente los dispositivos de destino remotos activos, alterneDispositivos remotos activos.CONSEJO: Actualice los dispositivos de destino remotos seleccionandoActualizar.
- Seleccione un dispositivo de destino.
- Seleccione.Duplicar
Configure las propiedades del dispositivo de destino duplicado.
duplicate
Entregue su opinión