Parámetros de Docker

Información de referencia sobre los parámetros de ejecución de Docker utilizados para iniciar contenedores
FactoryTalk® Optix™ Runtime
con derechos en línea o fuera de línea.
Parámetros comunes
Parámetro
Importancia
Descripción
--publish 49100:49100
Obligatorio
Asigna el puerto del servicio de implementación y actualización. El puerto externo 49100 debe asignarse al puerto interno 49100. No asigne este servicio a un puerto externo diferente.
--env ADMIN_PASSWORD=
admin_password
Obligatorio
Establece la contraseña de administrador que el contenedor requiere al iniciarse.
--name
container_name
Recomendado
El nombre del contenedor de
Docker
que se va a ejecutar.
--publish
external_port
:
internal_port
Opcional
Asigna el puerto de la interfaz web desde el puerto 49100. Utilice este parámetro si la aplicación utiliza un motor de presentación web.
external_port
Un puerto no utilizado disponible en la máquina que ejecuta el contenedor
Docker
.
internal_port
(solo para aplicaciones con GUI) El valor de la propiedad
Puerto
del motor de presentación web de
FactoryTalk Optix Studio
.
--restart unless-stopped
Recomendado
Reinicia el contenedor automáticamente después de un error o de un reinicio del host, o si el servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix deja de funcionar.
-d
Opcional
Ejecuta el contenedor en segundo plano.
-v
local_folder
:/root/FTOptixApplication/Projects/
app_name
Opcional
Vincula la carpeta de la aplicación a una carpeta local para conservar los cambios realizados en el tiempo de ejecución de
Aplicación FactoryTalk Optix
.
local_folder
Carpeta de un volumen local a la que enlazar la carpeta de la aplicación.
app_name
Nombre de la
Aplicación FactoryTalk Optix
.
image_name
Obligatorio
Nombre de la imagen de
Docker
que se ejecutará en el contenedor de
Docker
.
CONSEJO: Puede consultar las imágenes de
Docker
disponibles introduciendo
docker images
en el terminal.
Parámetro de derecho en línea
Parámetro
Importancia
Descripción
--env FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER=
entitlement_serial_number
Obligatorio
Pasa el número de serie del derecho al contenedor al iniciar el contenedor. Utilice esta variable de entorno para la validación de derechos en línea.
Parámetro de derecho fuera de línea
Parámetro
Importancia
Descripción
--env
license_environment_variable
=
offline_entitlement_value
Obligatorio
Pase el valor del derecho fuera de línea como variable de entorno al iniciar el contenedor. Utilice el valor de derecho fuera de línea para el derecho fuera de línea activado en el host.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal