Historial de versiones

Utilice
Historial de versiones
para ver todos los cambios del proyecto que están confirmados en un repositorio.
Interfaz del historial de versiones
Vista del historial con una cronología de cambios a la izquierda, detalles del cambio seleccionado en el centro y un árbol de archivos con archivos codificados por colores a la derecha. Las opciones de filtro y los controles de ordenación de actualizaciones están en la parte superior derecha.
Elementos de la interfaz del historial de versiones
Elemento
Nombre
Descripción
1
Inicial del usuario
La primera letra del usuario que ha confirmado el cambio en el repositorio.
2
Confirmar mensaje y detalles
La confirmación con la descripción del cambio, la fecha y hora de confirmación. Seleccione Icono de cuadro de selección para seleccionar la confirmación y ver los cambios en la confirmación.
3
Indicador de repositorio local o remoto
El icono indica qué repositorio contiene las confirmación.
Icono Historial local
Historial local
indica que la confirmación está en el repositorio local.
Icono Historial remoto
Historial remoto
indica que la confirmación se inserta en el repositorio remoto.
4
Cambiar detalles
Indica un cambio en la confirmación de la versión anterior. Expanda el objeto para ver los valores resaltados que han cambiado en el objeto.
5
Filtro
Seleccione
Todo
para mostrar todo el contenido del proyecto o
Actualizaciones
para mostrar únicamente los cambios en las confirmaciones seleccionadas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal