Eliminar una identidad de usuario

Elimine su identidad de
FactoryTalk Optix
si ya no necesita insertar en repositorios remotos y extraer desde repositorios remotos.
  1. Seleccione
    Icono de Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Seleccione
    Control de versiones
    .
  3. En
    Inicio de sesión de identidad del proveedor
    , seleccione su identidad del proveedor del control de versiones y luego seleccione
    Icono Eliminar
    Eliminar
    .
Se ha eliminado su identidad del proveedor de control de versiones. Si intenta insertar en el repositorio remoto, se le pedirá que se autentique mediante la recreación de la identidad del proveedor del control de versiones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal