Variables de Pantalla
Vincule una propiedad de un objeto gráfico a una variable de
Pantalla
predefinida para configurar la pantalla del dispositivo HMI. Por ejemplo, vincule a la variable Brillo
para especificar el nivel de brillo de la pantalla del dispositivo HMI. Para vincular a una variable, consulte Crear vínculos dinámicos.La categoría
Pantalla
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con la pantalla del dispositivo HMI.Variable | Tipo | Definición | Lectura o escritura | Reinicio necesario |
|---|---|---|---|---|
Brillo | UInt32 | Brillo de la pantalla del dispositivo HMI (1-10) | Lectura/Escritura | Reinicio no necesario |
Resolución vertical | UInt32 | Resolución vertical de la pantalla del dispositivo HMI en píxeles | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Resolución horizontal | UInt32 | Resolución horizontal de la pantalla del dispositivo HMI en píxeles | Solo lectura | Reinicio no necesario |
Escala | UInt32 | Nivel de zoom de la pantalla (50 - 200) | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
Orientación | UInt32 | Orientación de la pantalla: 0 = Horizontal 1 = Vertical 2 = Vertical volteada | Lectura/Escritura | Reinicio necesario |
display
display variable
brightness
vertical resolution
horizontal resolution
scale
orientation
Entregue su opinión