Configurar el tiempo de espera de inactividad de una sesión
Utilice
IdleTimeoutEvent
para tener un tiempo de espera de inactividad aplicable a toda la sesión. Un tiempo de espera puede activar cualquier evento personalizado- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)aparece en laVista del proyecto.
- (Opcional) Pase el cursor por encima deSesiónDeInterfazDeUsuario# (type), seleccionee introduzca un nuevo nombre para la sesión de interfaz de usuario.

- EnPropiedades, establezca estos valores:
- Duración del tiempo de espera de inactividad. Introduzca la duración del tiempo de espera.
- Tiempo de espera de inactividad activo. Se debe establecer enVerdadero.
- EnEventos, después deIdleTimeoutEvent, seleccione
Agregar nuevo método, expandaComandosy seleccione el comando que se ejecutará cuando se active el evento de tiempo de espera. - Aplique la sesión a los motores de presentación:
- En laVista del proyecto, seleccione un motor de presentación.
- EnPropiedades, enSesiones, seleccione el tipo de sesión de interfaz de usuario.
Para obtener más información sobre los motores de presentación, consulte Motores de presentación.
Entregue su opinión