Crear un informe

Para crear un informe, agregue el objeto del informe a la
Vista del proyecto
.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Informes
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    Informes
    .
    Informes
    #
    aparece en la
    Vista del proyecto
    .
  2. Para cambiar el nombre del informe, en la
    Vista del proyecto
    , pase el cursor por encima del informe, seleccione
    Icono Editar
    e introduzca un nuevo nombre.
  3. Para cambiar el formato de todas las páginas del informe, edite los valores de
    Propiedades
    .
  4. En la
    Vista del proyecto
    , expanda el informe.
  5. En la
    Vista del proyecto
    , en el informe, seleccione
    Encabezado
    y edite los valores de
    Propiedades
    para cambiar el aspecto del encabezado.
  6. Agregue secciones de panel al informe:
    1. En la
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Secciones
      y seleccione
      Nuevo
      Sección del panel
      .
    2. Seleccione
      SecciónDelPanel
      #
      y edite los valores de
      Propiedades
      para cambiar el aspecto de la sección del panel.
    3. Haga clic con el botón derecho en la sección del panel y seleccione
      Nuevo
      Object
      para agregar un objeto secundario a la sección del panel.
      Seleccione cualquiera de los siguientes objetos:
    4. Edite los valores del objeto secundario en
      Propiedades
      .
  7. Para agregar una sección de cuadrícula de datos al informe:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Secciones
      y seleccione
      Nuevo
      Sección de cuadrícula de datos
      .
    2. Seleccione
      SecciónDeCuadrículaDeDatos
      #
      y, en
      Propiedades
      , seleccione los datos que se mostrarán y cambie el aspecto predeterminado.
      Puede ajustar las propiedades de visualización de los datos, como el ajuste del texto, el tamaño, el color y la alineación.
    3. Para agregar una columna, junto a
      Columnas
      , seleccione
      Icono Agregar en negro
      y seleccione
      Columna de texto
      o
      Columna de imagen
      .
    4. Para configurar una columna, en la columna en
      Propiedades
      , establezca el título y cambie el aspecto predeterminado.
    5. Para quitar una columna, junto a la columna, seleccione
      Icono Eliminar
      Eliminar
      .
    CONSEJO: Para garantizar que el informe se genere según lo esperado, asegúrese de que cada sección de la cuadrícula de datos tenga datos que mostrar.
  8. Para agregar un salto de página, en la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Secciones
    y seleccione
    Nuevo
    Salto de página
    .
  9. Para cambiar el aspecto del pie de página, seleccione
    Pie de página
    y edite los valores de
    Propiedades
    .
    CONSEJO: Para diseñar la interfaz de usuario del encabezado, la sección del panel, la sección de la cuadrícula de datos o el pie de página, expanda el informe en
    Vista del proyecto
    y, a continuación, haga doble clic en el objeto para editarlo en el editor del objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal