Mostrar gráficos de modelo de información

Visualice los modelos de información de los proyectos de
FactoryTalk Optix
en forma de gráficos.
CONSEJO: Para obtener más información sobre los modelos de información del proyecto, consulte Modelo de información.
Requisitos previos
Instale una aplicación que muestre gráficos
DGML
como Microsoft Visual Studio con el componente Editor DGML.
CONSEJO: Para obtener más información sobre los archivos
DGML
, consulte la Referencia de Directed Graph Markup Language (DGML) - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
  1. Para visualizar los gráficos de modelo de información
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Propiedades
      , haga clic con el botón derecho en la propiedad.
    • En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en el nodo del proyecto.
  3. Seleccione
    Análisis de modelo
    y, a continuación, seleccione:
    • Gráfico de modelo de info (solo para proyectos)
      . Visualice únicamente los nodos, los tipos y las referencias relacionados con el proyecto del usuario.
    • Gráfico de modelo de info (omitir espacios de nombres OPCUA/Core)
      . Visualice los nodos, tipos y referencias de los espacios de nombres del proyecto de usuario y de los módulos de
      FTOptix
      , excepto el espacio de nombres OPC-UA y Core.
    • Gráfico de modelo de información
      . Visualice todos los nodos, tipos y referencias de cualquier espacio de nombres.
Ejemplo de gráfico de modelo de información
Gráfico del modelo de información que muestra conexiones jerárquicas y relacionales entre nodos como Root, Objects, TankExample, UI, MessagePanel y varios tipos de datos, incluidos DataItemType, BaseAnalogType, AnalogItemType y sus propiedades asociadas, como Definition, ValuePrecision, EURange, EngineeringUnits e InstrumentRange.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal