Servidor OPC UA

Utilice un servidor OPC UA para publicar nodos de proyecto en tiempo de ejecución. Un proyecto puede contener un único servidor OPC UA.

Operación

El servidor OPC UA permite a los clientes OPC UA:
  • Leer desde los servidores o escucha de eventos
  • Escribir en los servidores o métodos de invocación
Los servidores OPC UA publican todos los nodos de proyecto de forma predeterminada. Puede seleccionar los nodos que se deben publicar en los usuarios asignados.

URL de punto de conexión

La URL de punto de conexión predefinida es
opc.tcp://localhost:59100
La URL de un extremo se compone de estos elementos:
  1. Protocolo de comunicaciones:
    opc.tcp
  2. Dirección de red, expresada en uno de los siguientes modos:
    localhost
    Una palabra clave que expresa la dirección local.
    Hostname
    El nombre del dispositivo de red en el que está alojado el servidor.
    IP address
    Dirección IP del dispositivo de red en el que está alojado el servidor.
  3. El puerto del servidor OPC UA:
    port_number
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal