Exportar nodos a NodeSet

Exporte nodos a un archivo NodeSet
XML
. Utilice el archivo exportado para intercambiar
Especificaciones complementarias de OPC UA
.
Requisitos previos
Agregue nodos al proyecto. Consulte Nodos del proyecto.
  1. Para exportar nodos a NodeSet
  2. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en un nodo para exportar y seleccione
    Exportar a NodeSet
    .
    CONSEJO: No se puede exportar el nodo de proyecto raíz.
  3. Seleccione una ubicación para el archivo NodeSet
    XML
    .
    Los nodos seleccionados y los nodos secundarios se exportan.
  4. (Opcional) En la notificación de exportación, seleccione
    Abrir carpeta contenedora
    para desplazarse al archivo NodeSet
    XML
    exportado.
Importe el NodeSet a un servidor OPC UA, otro
FactoryTalk Optix
proyecto o busque los nodos fuera de línea en un cliente OPC UA.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal