Publicación del registrador de eventos MQTT

Obtenga más información sobre la función de publicación del registrador de eventos MQTT y sus casos de uso, incluidos el registro centralizado y el diagnóstico.
La publicación de eventos MQTT permite compartir eventos entre secciones de producción y sistemas de supervisión, lo que permite el registro centralizado y el diagnóstico para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad del sistema. Puede implementar un sistema de registro administrado de forma centralizada, lo que permite a los operadores abordar los problemas sin detener el tiempo de ejecución ni comprobar manualmente los registros. Además, la publicación de eventos MQTT puede admitir un centro de diagnóstico centralizado completo, lo que permite la transmisión de miles de eventos y proporciona capacidades integrales de diagnóstico y monitorización.
Al usar la publicación de eventos MQTT, puede:
  • Compartir información crítica del tiempo de ejecución entre sistemas conectados, lo que garantiza que todas las partes relevantes estén informadas de los estados y problemas operativos.
  • Permitir que los sistemas de supervisión identifiquen y aborden los problemas de manera eficiente, minimizando el tiempo de inactividad y optimizando la asignación de recursos.
  • Crear un ecosistema seguro e interconectado en el que los registros y eventos del tiempo de ejecución sean accesibles en todas las líneas de producción y los sistemas de supervisión.
  • Notificar al supervisor cuando se genere un informe PDF específico, finalice el tiempo de ejecución o se produzcan problemas con la carga de pantalla o la conversión de datos.
  • Alertar al operador cuando el uso de RAM supere el 90 %, lo que provocará que el búfer de almacenamiento y reenvío se congele.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal