Imagen de varios estados

Un objeto que puede tener varios estados de imagen en función del valor de entrada. Cada estado de imagen puede hacer referencia a una imagen diferente y puede tener una opacidad específica.
CONSEJO: Si el valor introducido no se corresponde con ningún estado de imagen, se muestra el primer estado de la imagen.

Ejemplo

Estado 0: 100 % de opacidad
El logotipo de Rockwell Automation se muestra con una opacidad del 100 % y el selector de estado muestra el estado 0.
Estado 1: 50 % de opacidad
El logotipo de Rockwell Automation se muestra con una opacidad del 50 % y el selector de estado muestra el estado 1.
Estado 3: 25 % de opacidad
El logotipo de Rockwell Automation se muestra con una opacidad del 25 % y el selector de estado muestra el estado 3.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal