Dibujar una polilínea o un polígono
Use la herramienta
Polilínea
para dibujar una polilínea o un polígono.- En laVista del proyecto, haga doble clic en el contenedor para incluir el objeto.
- En la barra de herramientas del editor, seleccione
Polilínea. - En el editor, coloque el cursor donde empezará la polilínea o el polígono.
- Dibujar la forma:
- Polilínea. Seleccione puntos en la pantalla. Pulsepara finalizar el dibujo de la forma.Esc
- Polígono. Seleccione puntos en la pantalla y, a continuación, seleccione el punto inicial para cerrar el polígono. Si no desea que el último segmento de línea se conecte con el primer segmento de línea, mantenga pulsada la teclacuando posicione el último segmento de línea.CtrlCONSEJO: Para cambiar la forma de una polilínea o un polígono, seleccione y arrastre el control de tamaño de un segmento.
El objeto aparecerá en el editor y en
Vista del proyecto
.polyline
polygon
Entregue su opinión