Configurar un minigráfico
    Configure el origen de los datos que se mostrarán en el objeto Minigráfico. Ajuste las propiedades del objeto Minigráfico.
     IMPORTANTE: 
    No utilice polilíneas como contenedores para minigráficos.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo que contendrá el objetoMinigráficoy seleccione .
- EnPropiedades, realice una de las siguientes acciones:- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadValor de plumay un nodo de proyecto. De esta forma, se obtienen los valores de atributos o propiedades de todos los nodos secundarios directos.Por ejemplo, seleccione una carpetaModelocon objetos que contengan datos. Para obtener más información, consulte Nodos del proyecto
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadValor de plumay un objeto de base de datos. De esta forma, se obtienen los datos contenidos en las tablas de bases de datos.Por ejemplo, seleccione un objeto de base de datos incrustada, ODBC o InfluxDB. Para obtener más información, consulte Base de datos.
 Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) Configure las propiedades del minigráfico:- Color de pluma. Color de pluma del minigráfico.
- Grosor de pluma. Grosor de la pluma del minigráfico.
- Ventana de tiempo. Rango de tiempo del minigráfico.
- Tiempo de actualización. Tiempo de actualización del minigráfico.
- Máximo del eje Y. Valor máximo del eje Y.
- Mínimo del eje Y. Valor mínimo del eje Y.
- Valor alto del rango. Valor alto del rango.
- Valor bajo del rango. Valor bajo del rango.
- Color del rango. Color de fondo del rango.
 
sparkline
    
Entregue su opinión