Vista de lista

Muestra grandes conjuntos de datos con plantillas de fila flexibles y enlace de datos dinámico en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Vista de lista proporciona una vista previa robusta de los datos que se mostrarán en tiempo de diseño.

Casos de uso

Visualización de grandes conjuntos de datos
Visualice miles de elementos de manera eficiente. Vista de lista tiene un rendimiento superior al diseño vertical y la vista de desplazamiento. Para obtener más información, consulte Diseño vertical y Vista de desplazamiento.
Ejemplos: Parámetros de la máquina, alarmas y entradas de receta.
Plantillas de fila flexibles
Aplique varias plantillas de fila para mostrar diferentes tipos de datos.
Ejemplos: Motores, bombas y sensores.
Vinculación de datos dinámica
Vincule filas a modelos jerárquicos, recetas o almacenes de bases de datos.
Ejemplos: Vincular a datos de alarma o configuraciones de receta.
Ordenación y filtrado
Utilice capacidades de ordenación y filtrado para mejorar la navegación y la manipulación de datos.
Ejemplos: Filtrar las alarmas por gravedad u ordenar los parámetros de la máquina alfabéticamente.

Prácticas recomendadas

  • Asegúrese de que todos los objetos secundarios de Vista de lista tengan tamaños fijos para una visualización coherente.
  • Utilice estructuras planas, ya que Vista de lista visualiza los objetos y carpetas no anidados.
  • Diseñe las filas para que se ajusten al ancho disponible, ya que Vista de lista no incluye una barra de desplazamiento horizontal para filas anchas.

Ejemplo

VistaDeLista mostrando motores y un tanque
Vista de lista mostrando los componentes de hardware y sus propiedades con una barra de desplazamiento a la derecha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal