Panel

Contenedor de objetos. De forma predeterminada, cada nuevo panel tiene un ancho y una altura fijos y está alineado con la esquina superior izquierda del objeto principal.

Ejemplo

Panel SelectorDeColor1 y objetos secundarios
Vista de árbol del panel SelectorDeColor1 que muestra la estructura jerárquica con ApplyColorButton, CurrentColor, NewColor y objetos de medidor y valor etiquetados para los canales Rojo, Verde, Azul y Alfa.
Panel SelectorDeColor1 en el editor
Diseño del panel SelectorDeColor1 en el editor con dos cuadros de vista previa de color, cuatro reguladores verticales etiquetados como Rojo, Verde, Azul y Alfa, y un botón Aplicar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal