Cargador de paneles

Panel que muestra otros paneles en función de la lógica de la aplicación.

Ejemplo

Cargador de paneles: se ha pulsado el botón 1
Barra lateral con el botón de inicio seleccionado y resaltado, que muestra Main 1 en el centro del panel.
Cargador de paneles: se ha pulsado el botón 2
Barra lateral con el botón del gráfico seleccionado y resaltado, que muestra Main 2 en el centro del panel.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal