Configurar un botón momentáneo
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpeta que contendrá el botón y seleccione .Por ejemplo, agregue el botón enMainWindow (type).
- (Opcional) EnVista del proyecto, pase el cursor por encima del botón, seleccioney escriba el nombre nuevo del botón.

- (Opcional) EnPropiedades, ajuste el aspecto del botón:
- Aspecto. Ajuste la visibilidad, el estado, la opacidad, la rotación, el color de fondo y el estilo del botón.
- Tamaño y diseño. Ajuste el tamaño y la posición del botón en el proyecto.
- Texto y fuente. Introduzca el texto que se mostrará en el botón y ajuste el estilo del texto.
- Imagen. Incluya un icono dentro del botón y decida dónde colocarlo en relación con el texto del botón.CONSEJO: SeleccioneExaminary, a continuación, seleccionepara agregar una imagen al proyecto o seleccione una imagen existente en el proyecto. Establezca
Importar archivo(s)Posición de imagenpara alinear la imagen en relación con el texto del botón.
- EnEventos, cree vínculos dinámicos entre eventos específicos y métodos que se vayan a ejecutar.Para obtener más información sobre los eventos disponibles, consulte Botón momentáneo.
momentary
momentary button
Entregue su opinión