Configurar un LED
Agregue un objeto LED y edite sus propiedades.
- EnVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón derecho en un contenedor y seleccione .
- EnPropiedades, configure los valores deLED:
- Cree un vínculo dinámico entreActivoy una variable booleana.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.Por ejemplo, cree un vínculo dinámico con la propiedadActivode una alarma. Esto hace que el LED esté activo cuando la alarma está activa. Para obtener más información sobre las alarmas, consulte Alarmas.
- EstablezcaParpadear cuando está activoen una de estas opciones:
- Falso. El LED no parpadea cuando está activo.
- Verdadero. El LED parpadea cuando está activo.
- Un vínculo dinámico a una variable booleana para controlar el parpadeo del LED mediante el valor de la variable vinculada.
- (Opcional) EnPropiedades, configureAspecto:
- Visible. Muestre u oculte el LED en tiempo de ejecución.
- Habilitado. Habilite la interacción del usuario con el LED en tiempo de ejecución.
- Opacidad. Establezca la opacidad del LED de0(transparente) a100(opaco).
- Rotación. Gire el LED una cantidad especificada de grados.
- Aspecto. SeleccioneCircularoRectangularpara cambiar la forma del LED.
- Color. Establezca el color del LED.
- (Opcional) EnPropiedadeso en el editor, configure los valores deTamaño y diseño.
- (Opcional) Para mostrar texto en el LED, enPropiedades, configureTexto y fuente:
- Texto. Escriba texto para que se muestre en el LED o cree un vínculo dinámico a una variable de cadena.
- Color de texto. Establezca el color del texto.
- Posición del texto. Seleccione la posición del texto en relación con el LED.
- Ajuste de línea. Se ajusta el texto si el texto es mayor que el contenedor.
- Reducción de texto. Reemplace el texto que no se ajuste al contenedor con....
- Familia de fuentes. Seleccione la familia de fuentes del texto.
- Tamaño de fuente. Establezca el tamaño de fuente del texto.
- Espesor de fuente. Seleccione el espesor de fuente para el texto.
- Fuente cursiva. Aplique fuente en cursiva al texto.
- (Opcional) Para mostrar una imagen en el LED, enPropiedades, configureImagen:
- Ruta de acceso de imagen. Seleccione una imagen para mostrar en el LED.CONSEJO: SeleccioneExaminary, a continuación, seleccionepara agregar una imagen al proyecto o seleccione una imagen existente en el proyecto.
Importar archivo(s) - Posición de imagen. Seleccione la posición de la imagen en relación con el LED.
- Ancho de imagen. Establezca un ancho de imagen específico.
- Altura de imagen. Establezca una altura de imagen específica.
Entregue su opinión