Buscar vínculos dinámicos rotos
Puede mostrar todos los vínculos dinámicos incorrectos de un proyecto en el
Panel de salida
.- Vínculos no resueltos
- Vínculos rotos
- Vínculos no válidos
- Punteros rotos
- En la barra de herramientas principal, seleccioneBuscar vínculos dinámicos.
Los vínculos rotos se muestran en el
Panel de salida
. Cada resultado proporciona una ruta al objeto primario, el valor de vínculo y el tipo de resultado. Puede utilizar los botones de filtro para incluir y excluir tipos específicos de vínculos rotos de los resultados de búsqueda.Los vínculos rotos muestran
en la propiedad mientras que los vínculos sin resolver muestran
.


Puede hacer clic en la ruta mostrada para desplazarse al vínculo roto.
Entregue su opinión