Crear un vínculo dinámico mediante la selección del origen

Cree un vínculo dinámico a través del panel
Propiedades
.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo que contenga la propiedad que desea establecer mediante un vínculo dinámico.
  2. En
    Propiedades
    , pase el cursor por encima del valor de la propiedad que desea establecer y seleccione
    Agregar vínculo dinámico
    .
  3. (Opcional) En el explorador de vínculos dinámicos, seleccione
    y elija
    Tipo de datos coherente
    para inhabilitar las variables de tipos incompatibles.
    Por ejemplo, si el vínculo dinámico primario espera una variable booleana, todos los elementos excepto las variables booleanas aparecerán en gris en el explorador de vínculos dinámicos.
  4. Seleccione un nodo para que actúe como el origen de la propiedad de valor.
  5. Rellene los campos mostrados en función del nodo seleccionado:
    • Atributo
      . Seleccione el atributo OPC UA que se aplicará al nodo seleccionado. Por ejemplo, seleccione
      BrowseName
      ,
      Valor
      o
      DisplayName
      .
    • Formato
      . Seleccione el formato que se aplicará a la variable seleccionada.
    • Índice de matriz
      . Seleccione el índice de matriz de la variable seleccionada. Esta opción solo aparece para variables de matriz.
    • Índice de bits
      . Seleccione el índice para acceder al bit especificado de la variable seleccionada.
  6. Elija
    Seleccionar
    .
La referencia al nodo o variable seleccionado aparecerá en la propiedad. Delante de la propiedad, aparece para indicar que la propiedad contiene un vínculo dinámico.
CONSEJO: Si el vínculo dinámico no se resuelve en tiempo de diseño, aparece delante del vínculo dinámico. Un vínculo dinámico a un alias de Windows puede resolverse en tiempo de ejecución. Si el vínculo dinámico se ha roto porque el atributo vinculado ya no existe o se ha movido, aparece delante del vínculo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal