Cláusulas JOIN
Se admite cualquier tipo de combinación, como
INNER
, UNION
, LEFT
, RIGHT
, FULL
, NATURAL
y CROSS
.
OBSERVACIÓN:
Algunas combinaciones no son totalmente compatibles con todos los DBMS.
Funcionalidad compatible
Comportamiento esperado | Consulta para lograr el comportamiento esperado |
|---|---|
Combina filas de dos tablas donde coincide DepartmentID. |
|
Incluye todas las filas de la tabla izquierda y las filas coincidentes de la tabla derecha. |
|
Combina cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla. |
|
Funcionalidad no compatible
- RIGHT JOIN
- FULL JOIN
- NATURAL JOIN
- UNION JOIN
Entregue su opinión