Cláusulas CREATE

Las instrucciones
CREATE
son parcialmente compatibles con
TABLE
e
INDEX
.
IMPORTANTE: El analizador de base de datos de Influx no admite las instrucciones
CREATE
, incluidas
TABLE
e
INDEX
. Solo el esquema explícito se puede administrar o modificar mediante la API de cliente. Para obtener más información, consulte https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/.

Ejemplos

CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1)
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal