Convertidor lineal
Convierta los valores de datos sin procesar en valores a escala basándose en la relación lineal aplicada a la entrada.
Propiedades
Propiedad | Descripción |
|---|---|
Pendiente | Inclinación de la línea. |
Intersección | Punto en el eje Y por el que pasa la pendiente de la línea. |
Modo | La dirección del vínculo dinámico:
|
Origen
Una variable que contiene un valor sin procesar que se convertirá.
Salida
Un valor a escala basado en la conversión lineal configurada.
Ejemplo

raw data
scaled value
linear converter
Entregue su opinión
Se lee del nodo de origen al primario.
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.