Funciones del Evaluador de expresiones
Sintaxis, descripciones y tipos de datos de retorno de varias funciones del evaluador de expresiones, incluidas operaciones matemáticas, lógicas y de cadena.
Función | Sintaxis | Descripción | Devolver el tipo de datos |
|---|---|---|---|
max | max( value1 , value2 , value3 , ...) | Devuelve el valor más grande. | Double |
min | min( value1 , value2 , value3 , ...) | Devuelve el valor más bajo. | Double |
avg | avg( value1 , value2 , value3 , ...) | Devuelve la media de los valores dados. | Double |
abs | abs( value ) | Devuelve el valor absoluto del número dado. | Double |
trunc | trunc( value ) | Devuelve la parte entera de un número decimal. | Double |
ceil | ceil( value ) | Devuelve el valor aproximado por exceso. | Double |
floor | floor( value ) | Devuelve el valor aproximado por defecto. | Double |
round | round( value ) | Devuelve la aproximación al entero más cercano. | Double |
sqrt | sqrt( value ) | Devuelve la raíz cuadrada del número dado. | Double |
sign | sign( value ) | Comprueba si el número de punto flotante dado es negativo. Devuelve 0 si es verdadero, o 1 si es falso. | Int32 |
like | like( string_value , pattern ) | Solo se aplica a los tipos de datos String, QualifiedName y LocalizedText. Devuelve verdadero si el parámetro string_value coincide con el pattern .El patrón acepta el comodín % al principio o al final.Ejemplos:
| Boolean |
isempty | isempty( variable ) | Comprueba si un determinado NodeID, String, LocalizedText o DataTime está vacío. | Boolean |
if | if( condition , value_if_true , value_if_false ) | Comprueba si la condition es verdadera y devuelve value_if_true o value_if_false La sintaxis debe cumplir estos requisitos:
| Tipo de datos value_if_true |
left_of | left_of(string, pattern) | Devuelve la subcadena situada a la izquierda de la primera aparición del patrón de expresión regular.
IMPORTANTE:
No utilice comodines en los patrones.
| Cadena |
right_of | right_of(string, pattern) | Devuelve la subcadena situada a la derecha de la primera aparición del patrón de expresión regular.
IMPORTANTE:
No utilice comodines en los patrones.
| Cadena |
Entregue su opinión