Convertidor condicional
Compruebe si el valor de la variable de origen es
True
o False
.Entrada
Propiedad | Descripción |
|---|---|
Valor Verdadero | El valor de la expresión que es True . |
Valor Falso | El valor de la expresión que es False . |
Modo de vínculo dinámico |
|
Vínculo dinámico de condición | La variable de condición (booleana). Esta propiedad solo está disponible para instancias de convertidor y no para tipos de convertidor. |
Salida
Un valor
True
o False
.Ejemplo
En el siguiente ejemplo, el convertidor condicional:
- Establece en verde el color de texto de una etiqueta si se activa un interruptor.
- Establece el color de texto de una etiqueta en rojo si se borra un interruptor.
Instancia de un convertidor condicional

conditional converter
Entregue su opinión