Variador de RA EtherNet/IP
Variador de RA EtherNet/IP
admite la importación de etiquetas en los modos en línea y fuera de línea.Etiquetas de controlador
El controlador Logix admite tanto formatos de archivo
L5X
como ACD
para importar etiquetas en el modo fuera de línea. El formato de archivo de las etiquetas exportadas depende del controlador. Consulte el Manual de referencia de importación/exportación de controladores Logix 5000™
, publicación 1756-RM014A
.
CONSEJO:
Este variador de comunicación admite la importación de etiquetas con NetLogic en tiempo de diseño. La importación de etiquetas con NetLogic en tiempo de diseño ayuda con proyectos de controlador de gran tamaño o con la automatización de la configuración del proyecto.
Para obtener más información, consulte NetLogic para importar etiquetas en tiempo de diseño para el variador de RA EtherNet/IP.Para cada
Add-On Instruction
, se crea una estructura que contenga los datos locales. La estructura importada está asociada a un vínculo dinámico de tipo Input/Output
. Puede administrar los bloques de funciones de Add-On Instruction
como si fueran un tipo de datos declarado por el usuario.
IMPORTANTE:
Es responsabilidad del diseñador establecer las restricciones necesarias sobre los controles que corresponden a los miembros que se declaran en
ADD-ON
como Read Only
o Output Parameters
.Este variador de comunicación admite la importación de tipos de datos personalizados definidos en el proyecto del controlador.
Variables de controlador
La categoría
Controlador
del explorador de vínculos dinámicos muestra las variables relacionadas con Variador de RA EtherNet/IP
. Enlace estas variables a objetos de su proyecto para mostrar información de estado del controlador.Variable | Tipo | Definición | Lectura/Escritura | Reinicio requerido |
|---|---|---|---|---|
Elementos de datos activos | UInt32 | Número de elementos de datos activos que se están leyendo del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Contador de actividades | UInt32 | Número de paquetes de comunicación recibidos del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Número de catálogo | String | Número de catálogo leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Nombre del controlador | String | Nombre del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Elementos de datos con fallos | UInt32 | Número de elementos de datos activos que actualmente no se pueden leer del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Revisión principal | UInt32 | Versión principal del firmware del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Revisión menor | UInt32 | Versión menor del firmware del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Modo | String | Modo de funcionamiento del controlador. Los modos son Ejecución, Programa, Fallo, Ejecución remota y Programa remoto. | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Bloques optimizados | UInt32 | Número de bloques de datos optimizados enviados entre el controlador y el dispositivo HMI | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Ruta de acceso | String | Ruta de comunicación con el controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Presente | Boolean | Indica si el controlador está en la red | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Código del producto | UInt32 | Código de producto leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Tipo de producto | UInt32 | Tipo de producto leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Fallos mayores recuperables | Boolean | Indica si el controlador ha detectado un fallo mayor recuperable | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Fallos menores recuperables | Boolean | Indica si el controlador ha detectado un fallo menor recuperable | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Modo Ejecución | Boolean | Indica si el controlador está en modo Ejecución | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Sincronizado | Boolean | Indica si los datos del controlador están sincronizados con los de la aplicación en tiempo de ejecución | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Estado de sincronización | String | Estado de sincronización del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Fallos mayores no recuperables | Boolean | Indica que el controlador ha detectado un fallo mayor no recuperable | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Fallos menores no recuperables | Boolean | Indica que el controlador ha detectado un fallo menor no recuperable | Solo lectura | Reinicio no requerido |
Proveedor | UInt32 | Código de proveedor leído del controlador | Solo lectura | Reinicio no requerido |
ra ethernet/ip
ra ethernet/ip driver
Entregue su opinión