Variador OMRON Fins
Tenga en cuenta estas directrices cuando trabaje con el variador OMRON Fins.
Controladores compatibles
El variador es compatible con las familias de controladores CJ y CP de OMRON®.
IMPORTANTE:
El variador se ha probado con la familia de controladores CJ2.
Importación de etiquetas del controlador
Solo puede importar etiquetas desde archivos TXT en el modo fuera de línea.
IMPORTANTE:
Antes de importar etiquetas a
FactoryTalk Optix Studio
, desde CX-Programmer, copie la tabla de símbolos en un archivo TXT.Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
Tipos de datos
Tipo de datos del controlador | Tipo de datos de FactoryTalk Optix | Longitud | |
|---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
CHANNEL | INT16 | 2 BYTES | |
COUNTER | INT16 | 2 BYTES | |
WORD | UINT16 | 2 BYTES | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTES | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTES | |
INT | INT16 | 2 BYTES | |
DINT | INT32 | 2 BYTES | |
UINT | UINT16 | 2 BYTES | |
UINT_BCD | UINT16 | 2 BYTES | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTES | |
UDINT_BCD | UINT32 | 4 BYTES | |
LINT | INT64 | 4 BYTES | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTES | |
ULINT_BCD | UINT64 | 8 BYTES | |
REAL | FLOAT | 4 BYTES | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTES | |
TIMER | INT16 | 2 BYTES | |
STRING | STRING | LENGTH | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] |
Área de memoria del controlador | Área de memoria de FactoryTalk Optix | Notas |
|---|---|---|
CIO | CIO area | |
A | Auxiliary area | |
T | Timer | |
C | Counter | |
D | Memoria de datos | |
H | Holding area | |
W | Work area | |
Ex | EM area CurrentBank | Ubicación en memoria de las direcciones x en el banco actual. |
Ex_y | EM area | Ubicación en memoria de las direcciones y en el banco x. |
IR | No compatible | |
DR | No compatible | |
TK | No compatible |
omron fins
omron fins driver
Entregue su opinión