Variador de dispositivo RA
Tenga en cuenta estas directrices y la información de referencia cuando trabaje con el variador de dispositivo RA.
Dispositivos admitidos
El variador de dispositivo RA en
FactoryTalk® Optix™
habilita la comunicación con variadores PowerFlex®
a través de EtherNet/IP™
.Se admiten estos modelos de variador
PowerFlex
:- PowerFlex525 (PF525)
- PowerFlex755 (PF755), incluidas estas variantes:
- PF755TS
- PF755TR
- PF755TL
- Suministro de bus PF755 TM
- PF755 TM-CBI
- PowerFlex6000T (PF6000T)
- PowerFlex7000 (PF7000)
La validación se limita al acceso a parámetros del Puerto DPI 0. La disponibilidad y el comportamiento de los parámetros varían según el modelo, la configuración del variador y el firmware.
Actualmente no se admiten los sellos de hora de errores y advertencias.
Tipos de datos compatibles
PowerFlex
se comunican a través de un adaptador incrustado EtherNet/IP
, que el variador de dispositivo RA utiliza para realizar operaciones de lectura y escritura.En la siguiente tabla se muestra la asignación entre los tipos de datos utilizados en
FactoryTalk Optix
y los tipos de datos admitidos por PowerFlex
.Tipo de datos | Descripción |
|---|---|
BOOL | Valor de 8 bits - el bit bajo es verdadero o falso |
CONTAINER | Valor del parámetro de 32 bits - signo extendido si es necesario |
DINT | Entero con signo de 32 bits |
INT | Entero con signo de 16 bits |
LWORD | Entero sin signo de 64 bits |
REAL | Punto flotante de 32 bits |
SHORT_STRING | Estructura de: Indicador de longitud USINT (L); caracteres USINT[L] |
SINT | Entero con signo de 8 bits |
STRUCT | Solo nombre de la estructura - sin tamaño ni elementos |
TCHAR | Carácter de 8 bits o 16 bits |
Tipo de datos | Descripción |
|---|---|
UDINT | Entero sin signo de 32 bits |
UINT | Entero sin signo de 16 bits |
USINT | Entero sin signo de 8 bits |
Comunicación en tiempo de ejecución
El variador de dispositivo RA admite la comunicación en tiempo de ejecución con variadores
PowerFlex
, entre los que se incluyen:- Operaciones de lectura de datos y parámetros del controlador
- Operaciones de escritura cuando se admitan
Esto permite la monitorización y el control en tiempo real de dispositivos
PowerFlex
directamente desde aplicaciones FactoryTalk Optix
.FTOptix RA Device
RA Device Driver
Entregue su opinión