Variador CODESYS

Tenga en cuenta estas directrices cuando trabaje con el variador CODESYS.

Controladores compatibles

CODESYS SoftPLC
Las instancias del CODESYS® SoftPLC se pueden instalar en dispositivos que ejecutan Windows® 10/11 x64 o sistemas basados en Linux. Este variador proporciona acceso sin problemas a ambas plataformas.
Dispositivos compatibles con CODESYS
Los dispositivos que ejecutan el entorno de tiempo de ejecución CODESYS también son compatibles.
CONSEJO: El variador CODESYS se prueba y valida con CODESYS SoftPLC.

Importación de etiquetas del controlador

Este variador admite la importación de etiquetas directamente desde el controlador conectado o mediante la carga de un archivo XML que contenga las definiciones de etiquetas. Puede importar etiquetas en los siguientes modos:
Modo en línea
Utilice el modo en línea para importar etiquetas directamente desde el controlador en tiempo de diseño o de ejecución.
Modo fuera de línea
Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
Este variador de comunicación CODESYS admite la importación de tipos de datos personalizados definidos en el proyecto del controlador en el modo fuera de línea.

Tipos de datos compatibles

Tipo de datos de dispositivo
Tipo de datos de Optix
Longitud
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTES
DWORD
UINT32
4 BYTES
LWORD
UINT64
8 BYTES
SINT
SBYTE
1 BYTE
INT
INT16
2 BYTES
DINT
INT32
4 BYTES
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTES
UDINT
UINT32
4 BYTES
LINT
INT64
8 BYTES
ULINT
UINT64
8 BYTES
REAL
FLOAT
4 BYTES
LREAL
DOUBLE
8 BYTES
TIME
DURATION
4 BYTES
LTIME
DURATION
8 BYTES
DATE
DATE TIME
2 BYTES
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTES
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
4 BYTES
Struct
Struct
STRING
STRING[Length]
WSTRING
STRING[Length]
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension, 3rd dimension]
CONSEJO: Rockwell Automation recomienda que DATE, TIME_OF_DAY(TOD), DATE_AND_TIME(DT) utilicen el objeto DATE AND TIME para establecer y ver los datos de fecha y hora.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal