Configurar widgets de alarma

Después de agregar el administrador de alarmas y el resumen de alarmas a su proyecto, debe configurar los widgets.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , desbloquee
    AdministradorDeAlarmas (type)
    y ajuste el diseño, el modelo y la lógica del widget.
  2. En
    AdministradorDeAlarmas (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    , para cualquier filtro de alarma que desee que sea accesible para los widgets, seleccione
    Verdadero
    .
  3. En
    AdministradorDeAlarmas (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    , para las alarmas habilitadas que 2 desee que estén activas, seleccione
    Verdadero
    .
  4. (Opcional) En
    Vista del proyecto
    Icono de desbloqueo
    Desbloquear
    ResumenDeAlarmas (type)
    y ajuste el diseño, el modelo y la lógica del widget.
  5. En
    ResumenDeAlarmas (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    , para cualquier filtro de alarma que desee que sea accesible para los widgets, seleccione
    Verdadero
    .
  6. En
    ResumenDeAlarmas (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    , para las alarmas habilitadas en 5 que desee que estén activas, seleccione
    Verdadero
    .
  7. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    UI
    Componentes del widget de alarma
    y:
    1. En
      AlarmWidgetsFilters (type)
      ajuste los parámetros de la ventana de filtros.
    2. En
      AlarmWidgetsTimedShelve (type)
      ajuste la duración máxima de suspensión temporizada y la duración preestablecida de suspensión temporizada.
    3. En
      AlarmWidgetsViewDetail (type)
      ajuste la información que se muestra en la vista Detalles de la alarma en tiempo de ejecución.
      CONSEJO: La vista muestra de forma predeterminada toda la información de alarma disponible. Puede quitar elementos de esta vista si no los necesita. Por ejemplo, si no desea que la vista Detalles muestre las etiquetas, en la Vista
      Proyecto
      puede seleccionar todas las etiquetas en
      AlarmDetails
      y eliminarlas.
    4. En
      AlarmSummaryButton (type)
      , ajuste las propiedades de todos los botones del widget Resumen de alarmas.
    5. En
      AlarmManagerButton (type)
      , ajuste las propiedades de todos los botones del widget del Administrador de alarmas.
    Para todos los componentes del widget de alarma, también puede ajustar el diseño. Por ejemplo, puede modificar los nombres, la ubicación, el tamaño y los colores de fondo de los botones.
    CONSEJO: El tamaño de la casilla de verificación de la pantalla de filtros para todos los widgets está optimizado para pantallas táctiles. Para ajustar el tamaño de la casilla de verificación para el uso de la pantalla y el ratón:
    • En
      Vista del proyecto
      , vaya a
      UI
      DefaultStyleSheet
      , y para
      Properties\Control Styles\CheckBox styles\Default
      , cambie
      el tamaño del indicador
      de
      Auto
      a
      18
    • En
      Vista del proyecto
      , vaya a
      AlarmWidgets
      AlarmWidgetComponents
      FilterCheckbox (type)
      y ajuste
      Properties\Size and layout\Height
      a
      18
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal