Administrador de alarmas

El widget
administrador de alarmas
enumera todas las alarmas configuradas en un sistema y sus estados actuales. Úselo para monitorizar e interactuar con las alarmas del dispositivo HMI.

Información general

Las tablas de alarmas contienen datos de muestra representativos de los datos que puede mostrar una tabla de alarmas. Los datos de muestra insertan datos de longitud media en las columnas predeterminadas de la tabla de alarmas. Aparecen datos de muestra para configurar la tabla de alarmas.
El Administrador de alarmas muestra todas las alarmas y puede obtener más detalles de cada alarma. En el resumen de alarmas, dependiendo del filtro, solo verá las alarmas activas y no reconocidas.
De forma predeterminada, las alarmas de la lista del Administrador de alarmas están ordenadas por
Nombre
.
El resumen de alarmas muestra las alarmas actuales que requieren la interacción del operador. El Administrador de alarmas muestra todas las alarmas (incluso las que no están actualmente En alarma) y es especialmente útil si desea anular la suspensión, anular la supresión o volver a habilitar las alarmas que ya no aparecen en el resumen de alarmas.
Use el administrador de alarmas para:
  • deshabilitar alarmas
  • habilitar alarmas
  • seleccionar alarmas
  • suspender condiciones de alarma individuales
  • suspender toda una alarma (todas las condiciones)
  • ordenar y filtrar alarmas
  • ver alarmas
  • ver detalles de las condiciones de alarma
  • ver la calidad de las alarmas
  • anular suspensión de condiciones de alarma
  • anular suspensión de alarmas
  • suprimir
  • anular supresión
  • restablecer los recuentos de alarmas
El widget
Administrador de alarmas
muestra estas columnas de información:
Columnas de la tabla del administrador de alarmas
Columna
Descripción
Estado
Estado de alarma. Los siguientes valores están disponibles:
  • Normal
  • En alarma, reconocida, confirmada
  • En alarma, reconocida, no confirmada
  • En alarma, no reconocida, no confirmada
Confirmado
Indica si la alarma está confirmada o no
Estado de inhibición
El valor aplicado a una alarma que inhibe la alarma. Cuando una alarma tiene más de un estado de inhibición, el icono del estado de inhibición más alto aparece en la tabla. Si no aparece ningún icono, la alarma es de buena calidad y no se ha deshabilitado, suprimido ni suspendido.
Duración de suspensión
Muestra el tiempo de suspensión transcurrido.
Tiempo de caducidad
Muestra la hora a la que caducó la alarma.
Nombre
Nombre del objeto de alarma que generó el evento de alarma.
Variable de origen
La variable supervisada por el evento.
En
Propiedades
, puede seleccionar qué columnas de la tabla de resumen de alarmas se muestran, así como deshabilitar u ocultar botones específicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal