Cuadro de diálogo Contador de nodos

Puede comprobar el tamaño y la complejidad de un objeto específico en tiempo de ejecución mediante un
cuadro de diálogo Contador de nodos
proporcionado por
FactoryTalk® Optix™
en el
administrador de bibliotecas
.
El
cuadro de diálogo Contador de nodos
es una herramienta de diagnóstico que se puede utilizar para contar el número de nodos de una parte del proyecto. Es muy útil cuando se quiere entender por qué una página específica tarda mucho en cargarse o para entender si algunos elementos requieren optimización.
CONSEJO: No existe un límite general de nodos de notas por pantalla. Debe monitorizar el recuento de nodos y evaluar la complejidad para su dispositivo específico.
  1. Vaya a
    Biblioteca
    widgets
    y mueva el
    cuadro de diálogo Contador de nodos
    a cualquier subcarpeta del nodo de interfaz de usuario, en el panel
    Vista del proyecto
    .
  2. En cualquier página, agregue un
    Botón
    y configure el
    Evento de clic del ratón
    para ejecutar
    Comandos de interfaz de usuario
    y el método
    OpenDialog
    .
  3. Cree un
    Cree un VínculoDinámico
    desde el parámetro
    Diálogo
    para el tipo
    Cree un VínculoDinámico
    .
  4. Cree un
    Cree un VínculoDinámico
    desde el parámetro
    AliasNode
    para el elemento que desea inspeccionar en tiempo de ejecución.
  5. En tiempo de ejecución, haga clic en el botón para mostrar el
    cuadro de diálogo Contador de nodos
    ; aparecerá el recuento de nodos.
CONSEJO: Si la propiedad
AliasNode
del botón está vinculada a un
PanelDeNavegación
o
PanelDeNavegación
, el contador se actualizará automáticamente cada vez que se cargue una nueva página.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal