Modularidad y componibilidad

Diseñe componentes reutilizables para mejorar la escalabilidad, la capacidad de mantenimiento y el rendimiento en tiempo de ejecución de la interfaz de usuario. Minimice el uso de vínculos dinámicos complejos dentro de componentes compartidos.
Aunque no son de naturaleza visual, la modularidad y la componibilidad tienen un impacto significativo en la escalabilidad de la interfaz de usuario. Diseñe componentes reutilizables como plantillas, contenedores o widgets, aproveche la herencia de tipos y minimice el uso de
VínculosDinámicos complejos
dentro de componentes compartidos para garantizar la capacidad de mantenimiento y el rendimiento en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal