Colaboración y control de versiones
Antes de desarrollar su aplicación, asegúrese de configurar un entorno de trabajo que incluya procesos bien definidos, mecanismos de seguimiento, control de versiones y roles claramente asignados.
Flujo de trabajo colaborativo
Antes de trabajar en su proyecto, configure roles y permisos.
- Defina los roles y responsabilidades de los miembros del grupo que participan en tareas de diseño y creación de scripts de la interfaz de usuario para evitar superposiciones y garantizar una asignación clara de las tareas.
- Mantenga una comunicación clara entre los miembros del equipo mediante el seguimiento de las implementaciones y los cambios.
- Asegúrese de que todo el equipo utilice la misma versión deFactoryTalk® Optix™, y de que las actualizaciones se comuniquen con antelación.
Control de versiones de los cambios en la interfaz de usuario
- Utilice un sistema de control de versiones para hacer un seguimiento de los cambios, como Git.
- Establezca un proceso para fusionar las actualizaciones de diferentes colaboradores.
CONSEJO:
Consulte Control de versiones para obtener más información.
Entregue su opinión