FactoryTalk® Optix en un sistema de Rockwell Automation

FactoryTalk Optix Studio es un entorno de desarrollo integrado con un marco de módulos funcionales para diseñar y compilar aplicaciones HMI o de Internet de las cosas (Internet of Things, IoT). FactoryTalk Optix Studio incluye una biblioteca de objetos predefinidos que admiten diseño modular de interfaces gráficas, funciones y operaciones lógicas de una aplicación HMI. Se pueden usar scripts específicos de lenguaje C# para automatizar varias acciones en la fase de diseño y agregar funciones personalizadas a los proyectos.
FactoryTalk Optix Studio está disponible como un entorno de desarrollo web y de escritorio que se usa para compilar aplicaciones de FactoryTalk Optix e implementarlas en sistemas cliente. Puede acceder al editor web de FactoryTalk Optix Studio a través de FactoryTalk Hub.
Las aplicaciones de FactoryTalk Optix se desarrollan y compilan en FactoryTalk Optix Studio. Las aplicaciones compiladas se pueden implementar en sistemas cliente de Windows® o Linux, o en dispositivos cerrados de Rockwell Automation, como OptixPanel o Procesamiento perimetral incorporado.
A la hora de encontrar la arquitectura adecuada para utilizar en un sistema que cumpla con la norma 21 CFR Parte 11, es importante establecer cómo se mantendrán en funcionamiento el sistema y sus datos. En el caso de las soluciones listas para usar para proteger el acceso, los dispositivos cerrados de Rockwell Automation, como OptixPanel y Procesamiento perimetral incorporado, están diseñados para limitar el acceso al sistema operativo y a los archivos de los dispositivos. En algunos casos, puede ser preferible aprovechar los sistemas de TI internos para políticas estandarizadas de seguridad y gestión de datos. En este caso, FactoryTalk® Optix permite la integración en los sistemas mantenidos por un administrador de TI para que se puedan implementar los procedimientos de TI y los controles automatizados adecuados. En el caso de los sistemas cliente de Windows® o Linux, el departamento de TI sería responsable de implementar las políticas y los permisos adecuados para limitar el acceso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal