Depurar NetLogic localmente con Visual Studio Code

Depure un proyecto local con NetLogics de tiempo de diseño y tiempo de ejecución mediante
Visual Studio Code®
.
Requisitos previos
  1. Para depurar NetLogic localmente con Visual Studio Code
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre
    Código de Visual Studio
    .
  3. Puede elegir entre:
    • Depure un NetLogic de tiempo de ejecución. Ejecute el
      Aplicación FactoryTalk Optix
      y, a continuación, en
      Código de Visual Studio
      , seleccione
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      . Consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
    • Depure un NetLogic de tiempo de diseño. En
      Código de Visual Studio
      ,
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      y, a continuación, ejecute el NetLogic de tiempo de diseño. Consulte Ejecutar un NetLogic en tiempo de diseño.
  4. Detenga el proceso de depuración, edite el código y repita el procedimiento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal