Administrar plantillas

Utilice las API de C# para importar plantillas de bibliotecas de plantillas y resolver conflictos mediante la ejecución de un NetLogic en tiempo de diseño.
CONSEJO: Solo puede importar plantillas a través de las API de C# con la opción
Mostrar resúmenes de funciones
habilitada. Para obtener más información, consulte Configurar opciones.
Tenga en cuenta lo siguiente al usar las API de C# para administrar plantillas:
  • Antes de importar plantillas, confirme el proyecto para crear una instantánea del estado actual del proyecto. Consulte Confirmar cambios. Confirmar el proyecto le permite volver al estado anterior del proyecto en cualquier momento. Consulte Restaurar una confirmación de un proyecto.
  • Solo puede importar plantillas compatibles con su versión de
    FactoryTalk Optix Studio
    . No puede actualizar plantillas incompatibles con su versión de
    FactoryTalk Optix Studio
    a través de las API de C#.
  • Solo puede importar plantillas en nodos primarios compatibles.
  • Solo puede importar plantillas locales.
  • Al importar una plantilla de un objeto de interfaz de usuario, es posible que tenga que cambiar la posición o crear una instancia del objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal