Crear un diccionario de unidades de ingeniería
Cree un diccionario de unidades de ingeniería para definir unidades de ingeniería personalizadas. Utilice las unidades de ingeniería personalizadas en variables analógicas y en la asignación de sistemas de medición.
Por ejemplo, puede expresar el número de piezas producidas en una hora en pulsaciones por minuto utilizando unidades de medida no estándar.
- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaModeloy seleccione .CONSEJO: Puede crear elDiccionario de unidades de ingenieríaen carpetas que no seanModelo.
- Haga doble clic enDiccionarioDeUnidadesDeIngeniería#.
- Para agregar una fila de unidad de ingeniería personalizada, seleccione.

- Para editar una fila de unidad de ingeniería personalizada, edite las celdas de la fila.CONSEJO: La conversión de unidades utiliza la expresión linealy = mx + q, dondeXes el valor de entrada,Mes la pendiente yQes la intersección que calcula el resultado de salidaY.
- Dimensión física. Cantidad de referencia de la unidad de medida no estándar.
- Unidad de referencia. Una unidad estándar en la que se basa la unidad personalizada. Por ejemplo,hertz [Hz]. En blanco siDimensión físicase establece enNinguna.
- ID de unidad. Un identificador único de la unidad personalizada. Por ejemplo,1.
- Nombre para mostrar. Nombre de la unidad personalizada. Por ejemplo,bpm.
- Descripción. Descripción de la unidad personalizada. Por ejemplo,Beats per minute.
- Pendiente. Coeficiente de conversión para convertir el valor de unidad estándar en la unidad personalizada.
- Intersección. Valor que se va a agregar a la unidad de medida a la que se hace referencia.
- Resultado. Comparación generada automáticamente entre la unidad de referencia y la unidad personalizada. En blanco siDimensión físicase establece enNinguna.
- (Opcional) Para eliminar una unidad de ingeniería personalizada, seleccione una celda en la fila de unidad de ingeniería y seleccione.Eliminar
Dimensión física | Unidad de referencia | ID de unidad | Nombre para mostrar | Descripción | Pendiente | Intersección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | hercios [Hz] | 1 | bpm | Pulsaciones por minuto | 60 | 0 | 1 Hz = 60 bpm |
Dimensión física | Unidad de referencia | ID de unidad | Nombre para mostrar | Descripción | Pendiente | Intersección | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninguno | 2 | Pollos/m 2 (Pollos/m2 ) | Pollos por metro cuadrado | 0,0929 | 0 |
diccionario
unidad de ingeniería
Entregue su opinión