Configurar el tiempo de espera de inactividad de una sesión
Puede usar
IdleTimeoutEvent
de la sesión interfaz de usuario para tener un tiempo de espera de inactividad aplicable a toda la sesión y al motor de presentación.- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)aparece en laVista del proyecto.
- ConSesiónDeInterfazDeUsuario# (type)seleccionado, dentroPropiedades, enDuración del tiempo de espera de inactividad, introduzca la duración del tiempo de espera.
- EnTiempo de espera de inactividad activo, seleccioneVerdadero.
- EnEventosdespués deIdleTimeoutEvent, seleccione
Agregar nuevo método, expandaComandosy navegue para seleccionar el comando que se ejecutará cuando se active el evento de tiempo de espera.
tiempo de espera de sesión
Entregue su opinión