Configurar tiempo de espera de inactividad de una página
Si desea que se aplique un tiempo de espera solo a una página o panel específico, puede usar un NetLogic para configurar un tiempo de espera de inactividad. Los tiempos de espera de inactividad configurados con un NetLogic no se aplican a todo el proyecto.
- Seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneScripts.
- EnComponentes, arrastreTiempo de espera de inactividaddirectamente a la ventana de inicio, comoMainWindow (type), enVista del proyecto.
- EnBibliotecas, seleccioneCerrar.
- ConIdleTimeoutLogicseleccionado, enPropiedades, dentro deEnabled, seleccioneVerdaderopara habilitar NetLogic. HabilitarIdleTimeoutLogichabilita el tiempo de espera de forma predeterminada.
- EnDuration, introduzca el tiempo antes de que se produzca el tiempo de espera.
- EnVista del proyecto, expandaIdleTimoutLogicy, a continuación, seleccioneOnTimeout.
- EnPropiedadesdespués deOnTimeout, seleccione.

- En el explorador, expandaComandos, expanda el tipo de comando y, a continuación, seleccione el comando que se ejecutará cuando el evento de tiempo de espera se active.
- ElijaSeleccionar.
tiempo de espera de página
Entregue su opinión