Configurar un vídeo
Inserte un contenedor de archivos de vídeo en el proyecto y coloque en él un archivo de vídeo. Utilice archivos de vídeo locales en el proyecto o vídeos remotos.
- EnVista del proyecto, enUI, haga clic con el botón secundario en un contenedor y, a continuación, elija .
- EnRuta, puede:
- SeleccioneExaminary elija el vídeo local que desee mostrar.CONSEJO:Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar enSeleccionar archivo.Si el archivo no aparece enSeleccionar archivo, seleccioney en
Importar archivo(s)Importar archivo(s), seleccione el archivo que desee importar y elijaSeleccionar. - Introduzca la dirección del archivo de vídeo remoto que se va a mostrar.
- (Opcional) Configure las opciones de reproducción automática.
- Reproducción automática. El vídeo se reproducirá automáticamente. Deshabilitado de forma predeterminada.
- Silenciado. El vídeo se reproducirá sin sonido. Deshabilitado de forma predeterminada.
- Bucles. Especifica el número de veces que se reproducirá el vídeo. El valor predeterminado es1.
- (Opcional)Silenciado.
- (Opcional) Establezca las propiedadesAspectoyTamaño y diseño.
Entregue su opinión